主题中讨论的其他器件: LMH3401、 ADC12DJ5200RF
工具与软件:
大家好!
我们在单通道交错模式的直流耦合应用中使用 ADC12DJ2700。
我们将使用具有 ADC-A 和 ADC-B 内核的前台校准模式。 未使用 ADC-C。 采样输入为 INA。
通常、在执行前台校准后再执行失调电压校准后、器件将按预期工作。
作为我们应用的一部分、连接到 INA 的信号源可能会在 ADC 本身的一个全范围电压附近(但仍在有效范围内)施加一个直流失调电压。
此时输入电压下、我们可以观察到 ADC-A 和 ADC-B 生成的"基线"之间分别存在~1-3LSB 的差异。 与执行偏移校准的工作点相比、这会导致交错式数据流的标准偏差更大。
我怀疑这可能是由 ADC-A 和 ADC-B 的轻微不同增益传递函数引起的
实际问题是:
数据表 SLVSEH9A 在表44中的"INA 和 INB 增益"部分的注释中提到了特定于内核的增益调整选项(名为 GAIN_B0和 GAIN_B1以及 GAIN_B4和 GAIN_B5)、但没有有关所述 GAIN_Bx 字段的进一步说明或寄存器位详细信息。
是否存在这些字段? 是否完全可以进行核心特定增益调整?
此致、
Thorsten