This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:SYSREF 信号问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1489729/adc12dj3200-sysref-signal-question

器件型号:ADC12DJ3200

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 ADC12DJ3200、他们想知道 在 成功建立 JESD204B 连接后 SYSREF 是否可以设置为0V 或让其悬空? 感谢您的答复。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    它们可以让 sysref 在对齐后浮动共模。 但在关闭 sysref 信号之前、他们应该禁用 sysref 处理和 sysref 接收子系统。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    客户发现当  成功建立 JESD204B 连接并禁用接收器后、传输不同步。 是否正常? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    当研发添加以下代码时(因为箭头指向)、传输不同步、当他们删除以下代码时、传输可以同步。 请帮助确认是否正常。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    请帮助尽快确认此问题。  

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    它们为什么只关闭 sysref 接收器、而不关闭 sysref 处理。 为了正确地停止器件处理 sysref、这两个文件必须被关闭。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    R&D 表示他们尝试了以下代码(0x40→ 0x00 )关闭 sysref 接收器和 sysref 处理、但传输仍然不同步您能否提供示例代码来关闭 sysref 接收器+ sysref 处理并保持204b 传输同步?

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    请帮助分析此问题。 谢谢。

    BR、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我没有任何示例代码、但他们只需要遵循数据表中规定的流程。 因此、要打开 ysyref 子系统、您先启用 SYSREF_RECV、然后禁用 SYSREF_PROC、所做的一切就是反向执行。 另外请注意、他们不应在关闭 SYSREF 源之前禁用 ADC 上的 sysref 子系统、因为 sysref 源中的任何干扰都会导致重新校准。

    谢谢!

    Eric