This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:使用硬件方法在 ADS1294R 中进行起搏信号检测

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1494063/ads1294r-pace-detection-in-ads1294r-using-hardware-approach

器件型号:ADS1294R

工具与软件:

您好!

这是我们在定制设计中实施的电路、以根据应用手册检测起搏信号检测  

https://www.ti.com/lit/ug/slau511/slau511.pdf?ts = 1743137551222&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

(PACE_ALERT_OUT 处的输出始终为零)我们使用 Whaleteq 心电图4.0模拟器来提供起搏输入。

1) 1)我们是否必须对电路进行任何更改、而不是按照应用手册进行更改?

2) 2)或者这是正确的 评估方式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha、

    您可能必须监控 U11引脚4处的电压输出并 相应地调整连接到 U12引脚3和6的电压阈值、以捕捉所需的起搏脉冲。

    此致、

    Ryan