This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用 ESP32进行4通道单端测量的原理图审阅

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495362/ads1299-schematic-review-for-4-channel-single-ended-measurement-with-esp32

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您能否帮助查看此原理图、了解如何将单端 ADS1299连接到用于4通道 EMG 测量的 ESP32-pico? 它将由3.7V 锂电池供电、而3.3V 将使用电压稳压器生成、而5V 将使用电荷泵生成。 我们都在尝试尽可能降低占用空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-感谢您发帖。

    原理图连接看起来正常。 我将避免使用电荷泵或任何开关稳压器作为模拟电源。 这会影响 ADC 的噪声性能。 最好将电源升压到~5.5V、然后使用 LDO 调节更干净的5V AVDD 电源。

    有关组件选择和 PCB 布局的更多指南、请参阅 ADS1299数据表和 EVM 用户指南。

    此致、

    Ryan