This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32EVM:为 J56提供160MHz、+13dBm 时钟

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479499/afe58jd32evm-provide-a-160-mhz-13--dbm-clock-to-j56

器件型号:AFE58JD32EVM

工具与软件:

根据第13页的第4.2节中标题为"slou487"的文档、我将尝试使用 Agilent E8251A 信号发生器为 J56提供160MHz、+13dBm 时钟。  根据文档(即 TSW14J50)、D3熄灭、D4应该开始闪烁(这在我这边没有发生)、我收到附件中显示的错误。  






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 TSW14J50。 这意味着设备输出需要处于 JESD 模式。 但在配置(选择数据格式)部分,您选择了 LVDS 12X 12B。 需要将其更改为 JESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    抱歉、图像中存在混淆。 我对 TSW14j50使用 JESD 模式。  

    当我根据文档"slou487 4.2.2 - 5. "弹出一个窗口、如随附图像所示、其中显示"从器件 EVM 到 TSW14J50的 JESD 参考时钟需要设置为160M"-此160M 与 "slou487 4.2.2 - 1. "? 如果是这种情况、我将在 J56上提供160MHz +13dBm 的正弦信号、并获得下图所示的误差:


    如果我需要在 J56处放置一个方波而不是正弦波、请告诉我。

    此外、如"slou487 4.2.2 -  6"所述、TSW14J50中的 D4 LED 闪烁。 但是、D3未关断(表明 SYNC 问题)。  在要同步的两个电路板中、我应该连接哪些特定点?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方形或正弦应该无关紧要。 您是否检查了时钟的跳线连接?

    D3未关闭-表示 JESD 链路建立未完成。

    是否尝试过"常见问题和故障排除"部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线连接与 "slou487 4.2.2 - 1"中所示完全相同。 我是否也必须修改 TSW14J50中的时钟? 目前、 TSW14J50处于其默认配置。

    我学习了常见问题解答和故障排除部分、其中的讨论表明这是时钟同步问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您在这方面提供的帮助。 请在我的下一个动作中提供建议吗? 如果您需要其他信息、请告知我。

    @Sachin H K