This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5670-SP:输出顺从电压

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5670-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496872/dac5670-sp-output-compliance-voltage

器件型号:DAC5670-SP

工具与软件:

您好!

我正在使用 DAC5670-SP、并且要处理 IOUT_N 和 IOUT_P 引脚上的输出电压。

在数据表中、指出我们必须通过一个电阻器将输出引脚上拉至 AVDD。 要获得这些引脚上的电压、我们有以下公式(假设 Ibias 的20mA):

VOUTN = 3.3V– 0 mA× 50 Ω= 3.3V (6)
VOUTP = 3.3V– 20 mA× 50 Ω= 2.3V (7)
VDIFF = VOUTN–VOUTP = 1V

我的怀疑与输出电压兼容性相关、即:AVDD+0、5/-0,5伏特。 AVDD = 3、3V。 那么、下限和上限分别是2、8V 和3、8V? (以接地为基准)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我将使用 Mini-Circuits 的 TCM2-33WX+ Balun、因此我将尝试确定如何进行 Propper 连接。

    另外、我进行了仿真、但是没有根据公式得到电压:

    任何帮助都将被接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alejandro:

    是的、按照数据表、这个值在 DAC 的输出依从范围内。。。

    此致、

    Rob