This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 的增益衰减问题

Guru**** 2606005 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495473/afe5808a-gain-attenuation-issue-of-the-afe5808a

器件型号:AFE5808A

工具/软件:

将从5MHz 到10MHz 的正弦波输入到 AFE5808a 的输入端并捕获 ADC 数据时、与5MHz 相比、10MHz ADC 数据中观察到6dB 衰减。

我询问是否有任何可能导致此问题的设置问题。 使用的采样频率是40MHz。

电路中没有会导致此类衰减的 HPF (高通滤波器)元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设备中有 LPF。  LPF_Programmable 寄存器字段将使您能够更改此滤波器转角频率。

    这个实验的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在 B 模式带宽实验时、在10MHz Tx 条件下、我观察到衰减并在 RX 路径上使用函数发生器进行研究、这产生了我最初询问的结果。 我怀疑 LPF 可能是原因、因此我尝试将截止频率更改为15MHz 和30MHz、但没有变化。 因此、我提出这项质询、看看过去是否有类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    您能告诉我 AFE5808A LNA 或 LNA+VCA+PGA 在特定增益设置下的频率响应特性(平坦增益带宽)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 AFE 的输入端进行探测时是否会看到这种振幅差? 您是 使用有源端接 还是不使用有源端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于信号在测量过程中不可见、我们正在重新检查 AFE 输入端的信号振幅。

    无论有无主动终止、均未观察到差异。

    如果您能首先分享所请求的频率响应、以便我们能够审查是否存在任何电路或控制错误、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EXP 设置:  

    时钟- 40MHz

    LNA -18、PGA - 24、DTGC 已启用--30dB

    输入信号来自信号源- 40dBm  

    请查看随附的波形:

    1) 15 MHz 的输入- 5MHz - LPF

    基金计量:-39.1 dBFS

    2) 30 MHz 的输入- 5MHz - LPF

    基金计量:-38.6 dBFS

    3)  15 MHz 的输入- 10MHz - LPF  

    计量基金:-41.1 dBFS

    4)输入- 10MHz - 30 MHz 的 LPF   

    计量基金:-38.9 dBFS

    5) 10MHz 的输入- 10MHz LPF

    基金计量:--44.1 dBFS

    结论:在30MHz LPF 角我看不到5MHz 与10MHz 信号之间的增益差异。

    如果您的 LPF 位于10 MHz、则在5MHz 和10 MHz 信号之间-增益变化~5dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会将其与实验结果进行比较、稍后告知您问题是否已解决。