This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚

Guru**** 2605375 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497257/afe58jd48-bias_adc1-and-bias_adc2-pins

部件号:AFE58JD48

工具/软件:

您好、  

我想知道 BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚必须绕过的接地端:数字接地(DVSS)或模拟接地(AVSS)?

在 AFE58JD48数据表中、BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚必须旁路至数字接地(DVSS)、但在 AFE58JD48EVM 原理图中、BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚被旁路至模拟地(AVSS)。

模拟接地看起来更加一致。

谢谢、

杰罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它可以短接至 DVSS。

    您是否计划使用 器件的 DEMOD 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    DEMOD 功能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解调特性。 这是一项数字功能、您可以对信号进行降频转换、抽取数据并应用滤波器。 有关此方面的详细信息、请参阅数据表。