请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE58JD48 工具/软件:
您好、
我想知道 BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚必须绕过的接地端:数字接地(DVSS)或模拟接地(AVSS)?
在 AFE58JD48数据表中、BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚必须旁路至数字接地(DVSS)、但在 AFE58JD48EVM 原理图中、BIAS_ADC1和 BIAS_ADC2引脚被旁路至模拟地(AVSS)。
模拟接地看起来更加一致。
谢谢、
杰罗姆