This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:电压基准问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, REF54, REF6225, REF6241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498867/ads127l18-voltage-reference-question

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件: REF54、 REF6225、 REF6241

工具/软件:


ADS127L18在双极模式下的 REFP 和 REFN 引脚的正确配置是什么、AVDD1 = 2.5V、AVSS =-2.5V?
此外、您是否可以推荐在此配置中适用于驱动 ADS127L18的电压基准器件?
REFP - REFN 为2.5或4.096V 是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    使用双极电源时、请将 REFN 连接到 AVSS 或-2.5V。  基准电路也应以 AVSS 为基准。  在这种情况下、可以使用2.5V 或4.096V 基准值。   

    该评估板使用 REF6225、非常适合交流信号和更高 带宽的输入。  为了获得出色直流性能、新型 REF54器件将在直流附近提供更好的直流精度和更低的噪声(更低的1/f 噪声)。

    对于以下任何参考选项、您都需要在 ADS127L18中启用 REFP 缓冲器、以便获得出色性能。

    2.5V 选项:

    REF6225

    REF54250

    4.096V 选项:

    REF6241

    REF54410

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用