This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:仅使用 DVDD 即可进行(数字器件)测试?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498068/ads125h02-testing-of-digital-parts-with-only-dvdd-possible

器件型号:ADS125H02

工具/软件:

您好:

我很快就必须测试包含 ADS125H02的 PCB。 如果仅连接 DVDD、ADC 是否会损坏? 在这种情况下、输入可以保持悬空、还是应该连接到 GND (模拟电源问题相同)? 是否可以测试与 ADC 的 SPI 通信、或者在没有模拟电源电压的情况下不要与 ADC 进行通信?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 nameduser:

    ADS125H02有一个上电复位(POR)、该复位在所有电源建立之后才会触发、如下所示。

    在 POR 释放之前通信不可用、因此当 AVDD 和 HVDD 未上电时、您将无法与 ADC 进行通信

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我是否可以正确地解释它、而不是只使用 DVDD 电源就可以测试周围的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 nameduser:

    我不确定您想要为其他元件供电、但使 ADS125H02保持未通电状态?

    只要不 向未通电的 ADC 施加通电的信号、就可以了。 例如、当 DVDD = 0V (或悬空)时请勿驱动 SPI 信号、并且当 HVDD = 0V (或悬空)时不施加输入信号

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想为与 ADS125H02共享 DVDD 的其他元件供电。 在这种情况下、ADC 将部分通电。 因此、只要我不施加输入信号、我的用例(通电的 DVDD、未通电的 AVDD、HV_AVSS 和 HV_AVDD)的设置就不会造成损害?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 nameduser:

    我懂了。 为您提供的基本指导是确保没有信号施加到任何未上电的域(AVDD、HVDD、DVDD)。 如果 DVDD 已通电且应该没有问题、您可以向 ADS125H02发送 SPI 信号。 您就不会得到 ADC 的任何响应

    -布莱恩