This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:了解 ADC3910xxx 的输入要求

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498479/adc3910d125-understanding-input-requirements-for-adc3910xxx

器件型号:ADC3910D125

工具/软件:

您好!

我想使用 ADC3910xxx。我注意到它有高阻态输入缓冲器。 我还注意到、模拟输入的 VCM 要求为1.25V。 因此、我需要驱动 VCM = 1.25的差分信号。 我认为唯一的方法是使用 ADC 驱动器。 如果是这种情况、那么需要考虑采用高阻态输入缓冲器吗?

谢谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    正确、所有 ADC 都需要提供 VCM。 有些需要在输入网络内从外部提供。 一些 ADC 具有自偏置模拟输入。

    您还可以使用平衡-非平衡变压器或变压器连接到模拟输入、而不使用 ADC 放大器驱动器。

    如果您需要为应用设计输入网络方面的帮助、请告诉我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的帮助。 需要明确说明的是、ADC3910xxx 不会将输入偏置到 VCM? 在这种情况下、这里是我的设计要求、也许我们可以找到一些问题!

    • ~10MHz @-3dB
    • Vmeas = 0V 至1.8V
    • 通过差分对进行遥感、具有100 Ω 特性阻抗
    • 需要100 Ω 端接

    现在,这是我拥有的(抱歉,它是在 LTSPice ):

    在电路仿真中、我将 LPF 也用作终端。 让我知道,如果你能想出另一种方法来完成这个!

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您计划为 AD8475放大器使用哪些电源电压?

    您是否检查过、这对于到 ADC 的直流耦合是有效的?

    放大器的 VOCM 引脚将连接到 ADC 的 VCM 引脚、从而为 ADC 的模拟输入正确提供共模电压。

    对于终端、我要将10欧姆系列电阻放置在靠近放大器输出的位置、然后放置您的低通滤波器。

    不确定放大器和 ADC 之间的长度、但通常需要在滤波器任一侧进行反向端接。 您都可以在任一侧放置500欧姆电阻。

    接下来、您需要在 ADC 的输入附近添加一个10欧姆的串联电阻。

    此致、

    Rob