This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:CLKP、CLKM 驱动器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1498913/adc3662-clkp-clkm-driver

器件型号:ADC3662

工具/软件:

您好、

我想将 ADC3662连接到 FPGA、但我正在努力找到如何驱动采样时钟输入 CLKP、CLKM。

为了获得最佳性能、我必须使用哪些逻辑电平和/或驱动器? 我阅读了数据表、但没有包含适当元件的原理图示例。

您能发送更多详细信息和一些示例吗?

谢谢你

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    如果您计划获得 ADC3662的性能、我建议不要将 FPGA 用作时钟。

    这些器件会给 ADC 增加过多的噪声和抖动并破坏性能。

    有关这一点的更多信息、请参阅以下链接: www.ti.com/.../sbaa653.pdf

    您可以通过 LVDS 或双正弦波或 CML 或 PECL 等时钟标准连接到 ADC 的时钟引脚。

    如需 TI 提供更多时钟建议、请告知我们。 我们当然也可以在这方面帮助你。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    谢谢您提供的链接、但我阅读了该文档。

    我们的应用对抖动不是很敏感、它的空间非常有限、这意味着芯片尺寸不能超过3mm x 3mm。

    您提到 LVDS 信号、但通常是 mV、由于中点基准、我们是否需要串行电容器?

    您是否有任何具有不同选项的原理图/接线示例、我很高兴考虑使用任何 TI 时钟解决方案、例如驱动器或接口转换器。

    您提到时钟的正弦波!? 它如何满足高偏斜要求?

    谢谢你

    Petar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    是的、使用串联电容器对 VCM 进行直流时钟。

    这里是接口线路:FPGA - DIFF 布线-每个 DIFF 布线上的串联电容器- DIFF 100欧姆端子- ADC 时钟输入引脚。

    串联电容器和100 Ω 差分端应靠近 ADC。

    例如、您可以查看 ADC366x EVM 原理图。 只需下载 EVM 的设计文件。

    对于正弦波问题、这意味着压摆还是偏斜? 如果您计划在最后使用 FPGA、则无需使用此接口

    此致、

    Rob