This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:SO#356393 / ADS1605IPAPT PowerPAD 氧化

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497871/ads1605-so-356393-ads1605ipapt-powerpad-oxidation

部件号:ADS1605

工具/软件:

尊敬的技术支持:

美好的一天!

客户报告了 ADS1605IPAPT 的 PowerPAD 上发生氧化。

请帮助检查是否有任何问题需要使用。

 

发票:83849089  INV. 日期:03/28/25

     库存号:595-ADS1605IPAPT      数量:20         (Mouser PO 编号029-3B670)

      团队好、客户收到的零部件共20件、都有氧化问题、
     请帮助确认它是否正常,如果会影响功能,谢谢。

   

Mouser 器件型号:

595-ADS1605IPAPT

制造商器件型号:

ADS1605IPAPT

制造商:

德州仪器(TI

说明:

模数转换器- ADC 16位5MSPS Δ-Σ A 595-ADS1605IPAPR

生命周期:

-

数据表:

 ADS1605IPAPT 数据表



客户信息:
              九江力源股份有限公司
              沙坑县金秀一路6号
              印都公园、Chaisang DIST
              Jiujiang、JX  
              中国
                          


     
此致、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    我明天会跟进此事。  您是否有一张显示氧化的器件图片?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的协调。

    请在验证后分享。


    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    感谢您发送编修。  这不是氧化的、而是会"泄漏"到散热焊盘外围的模塑化合物。  这是在 IC 封装期间可能发生的正常组装变化。  假设其他器件在散热焊盘外围发生类似的模具泄漏、这不会导致器件出现任何功能问题或焊接问题。  客户在使用这些器件时不应有任何问题。

    如有任何其他问题或疑虑、请告知我。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的验证和澄清。

    请注意、客户问题不是氧化

    但模塑化合物"泄漏"到散热焊盘的外围。

    不会导致任何功能问题或焊接问题、因此不应担心。

     

    此致、
    Manuel