This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208EVM:TRF1208EVM:TRF1208EVM

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208EVM, TRF1208, ADC12QJ1600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499105/trf1208evm-trf1208evm

器件型号:TRF1208EVM
主题中讨论的其他器件: TRF1208ADC12QJ1600

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否 澄清 TRF1208EVM 原理图是否有误、因为随附的图显示 C71和 C63为0.1nH。 同样、在 TRF1208PVR 数据表(表8-2)中、使用电感器代替电容器
数据表链接: www.ti.com/.../trf1208



此致、
Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liston、

    您分享的原理图不适用于 TRF1208EVM。 TRF1208EVM 电路板上只有 TRF1208器件及一些相邻元件。 您能否确认所查看的电路板?

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    我正在尝试  将 ADC12QJ1600与 TRF1208集成。
    如何调整 RLC 元件、使网络与 ADC12QJ1600匹配?

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享器件名称。 ADC12QJ1600是缓冲输入 ADC、因此输入回波损耗应该相当好。 这意味着、将 TRF1208的输出与通带中的100欧姆差分匹配后、ADC 的行为应与 TRF1208预期一致。

    TRF1208是一款低输出阻抗放大器、因此此处需要一些匹配以提供预期的响应。 在宽带匹配上、通常在 TRF1208之后直接使用3dB 至5dB 电阻 Pi 或 T 衰减器、以将输出阻抗设置为100欧姆差分、然后可以后跟两个50欧姆单端滤波器或100欧姆差分滤波器以提供适当的响应。 此方法见下面的 TRF1208-ADC12DJ5200EVM 原理图。

    在上面的中、R181、R182、R184在 OUTP 输出端构成一个电阻衰减器、R186、R187、R189在 TRF1208的 OUTM 输出端构成另一个电阻衰减器。 这些电阻衰减器的物理位置靠近 TRF1208的输出。 在这种情况下、这些衰减器的值为3dB。 衰减越高、损耗越大、但匹配越好。 然后、电路板上有一个距离、该距离使用100欧姆差分传输线连接到两个10欧姆电阻器和 ADC 本身。

    此 EVM 展示了一种实现匹配的宽带方法。 如果需要一些滤波、滤波器将直接放置在电阻衰减器之后、可以是2个单端50欧姆滤波器、也可以是100欧姆差分滤波器。

    在窄带方法中、可以使用谐振匹配、但这更难实现。 此方法的损耗可以更少、但由于电路板寄生效应起着更大的作用、因此设计更困难、并且更难预测响应。

    如果还有任何其他问题、请告诉我、
    基定