This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:是否需要外部环路滤波器?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499735/dac37j84-external-loop-filter-needed

器件型号:DAC37J84

工具/软件:

数据表提到"随着 P*M 比率的增加、电荷泵电流需要相应地增大"。

我假设这应该是"P*M 产品"而不是"P*M 比率"。

数据表描述了 P*M =400需要外部环路滤波器的"极端"示例,因为我们超过了最大电荷泵电流。

我的 P*M = 48 (/4预分频器、/8 M 分频器)、这是否需要外部环路滤波器?

数据表显示 P*M =8需要600uA。 最大电荷泵电流为1550uA、因此 P*M >~16时似乎需要外部滤波器、这是正确的吗?  

是否有用于对环路进行建模的工具?  

如果没有、VCO 的传递函数是否可用、以便我们可以对其建模?

似乎我需要根据我的特定 P*M 来定制零点极点

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    您可以解释为 P*M 乘积。 理想情况是当 P*M 足够大时、PFD 频率将位于较低的一侧

    请告知您使用的 PFD 频率是多少。 我们建议按您可以设置的最高 PFD 以实现理想相位噪声性能。 PFD 频率越高、环路更新以抑制噪声的速度就越快。

    Unknown 说:
    数据表指出、P*M =8需要600uA。 最大电荷泵电流为1550uA、因此 P*M >~16时似乎需要外部滤波器、这是正确的吗?  [/报价]

    我不能肯定你在这个问题背后的推理。 我很抱歉,如果你能澄清声明 P*M >~ 16将需要外部过滤器的意图? 通常需要外置过滤器与大量的 P*M 产品。

    Unknown 说:
    如果没有、VCO 的传递函数是否可用、以便我们可以对其进行建模?

    不、很抱歉、我们没有此类模型可用。 我们的典型用例是客户将 PFD 提高到最高速率(如500MHz)、以实现出色的相位噪声性能。 我们没有遇到使用外部环路滤波器的需求。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 PFD 为83.968MHz、VCO 为4030.464MHz、因此 P*M=48。 这也是我们的 DACCLK 输入(N 分频器= 1)。

    我的推理是、将 P*M 从8倍增加到16倍会使电荷泵电流从600uA 增加到1200uA。 前者会将环路增益减小2、后者会将其增加2、同时产生相同的环路动态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您在下面的评论是一致的,将会有效。

    我的推理是、将 P*M 从8倍增加到16倍会使电荷泵电流从600uA 增加到1200uA。 前者会将环路增益减小2、后者会将环路增益增加2、同时产生相同的环路动态。