This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:基于变压器的输出网络的顺从电压问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497991/dac38j82evm-compliance-voltage-issue-with-transformer-based-output-network

器件型号:DAC38J82EVM
主题 DAC38J82中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 DAC38J82EVM 和对使用 EVM 中的变压器耦合输出网络时的顺从电压有疑问。

下面是我对设置的理解:

我知道、由于采用2:1降压变压器、 50 Ω 负载 最终输出反映为 200 Ω  DAC 输出。 当它与 DAC 自己的100 Ω 差分终端并联(从两个50 Ω 电阻器接地)时、是 有效差分负载 杂散电容会大致变为低值 66.7 Ω  。

并将 DAC 设置为其 30 mA 的最大满量程输出电流  、此负载上产生的电压为:

Vdiff​ = 30mA×66.7Ω ≈ 2Vpp (diff) ​⇒  ±1. V.  每个 桥臂 ​

不过、 DAC38J82 数据表指定了 A 顺从电压范围为−0.5V 至+0.6V  、所以它似乎是这种配置 违反了兼容性范围 产生的噪声。

我对阻抗反射和由此产生的电压摆幅的理解是否正确?

如能提供任何指导或作出任何澄清、将不胜感激。 谢谢!

此致、
Danidu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danidu:

    我知道这有点令人困惑。 对于这个 DAC 输出网络、第一个平衡-非平衡变压器的旋转方向相反。 初级指向 DAC 输出、然后次级连接到平衡-非平衡变压器的次级、然后平衡-非平衡变压器的初级连接到 SMA 连接器。

    因此、您可以将匝数比增益(或(A^2=N1/N2)乘以100 Ω、或0.7071*100、并将其与50 Ω(等于~30 Ω)并联、这个乘以30mA 大约为0.9Vpp。 它在数据表的合规性范围内。

    为了获得更接近的 值、尤其是对于非1:1平衡-非平衡变压器/变压器、我会按照您的目标频率将 Sparams 放置在每个平衡-非平衡变压器/变压器的仿真器中、并这样做、将阻抗折返到单端输出。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您如此快速地回复我。 对延迟的响应表示歉意-我正在进行一些测试以更好地了解这种情况。

    我做了以下操作:移除 R12并在 R14处安装一个0 Ω 电阻器以启用 EVM 的差分输出。 我在正极侧观察到615mV 峰峰值信号、在负极侧观察到350mV 信号(我通过修改启用了该功能)。 我使用示波器来测量这个值。

    此外、我检查了连接到 IOUT1和 IOUTN 的50欧姆端接电阻器上的压降、并且我看到的峰峰值电压约为32mV (也通过示波器测得)。

    粗略增益设置为5、根据计算结果、我相信这会产生11.25mA 满量程电流:0.9 *(1+5)/1.92、其中0.9V 是 VEXTIO、1.92kΩ 是 Rbias。

    现在、我有几个问题:

    1. 为什么我看到 DAC 输出引脚(IOUT1和 IOUTN)上50 Ω 端接电阻器上存在32mV 的摆幅?

    2. 为什么从 DAC EVM 发出的信号(差分信号)之间的峰峰值存在差异?

    3. 关于变压器的阻抗比、我还有一个问题。 我知道变压器具有2:1  阻抗比 、但我对​计算阻抗时为什么将100Ω 乘以1/√2(0.7071)感到有点困惑。

    再次感谢您的问候。
    期待您的见解!

    此致、
    Danidu。