This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:AMC131M02问题–无隔离式输出

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500083/amc131m02-issue-with-amc131m02-no-isolated-output

部件号:AMC131M02

工具/软件:

您好、

我目前正在研究包含 AMC131M02的设计、但我遇到了问题。 我为引脚13提供了适当的3.3V 电源和8 MHz 输入时钟、但我看不到芯片次级侧上有任何隔离式输出电压。

您是否知道这可能是什么原因造成的? 为其上电或启用输出是否需要任何特定配置? 我会分享我所从事的设计的图片。

感谢您的支持。

此致、İbrahim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    直流/直流转换器必须配置为开启。  请按照数据表中的启动说明正确配置器件并为其加电。

    谢谢。