工具/软件:
大家好:
我们使用 ADS1220的加热相关项目。 配置如下:
- 3线 RTD
- conf0: 00h
- conf1: 00h
- conf2: 23h
conf3:70h
ADC 仅 在读取数据命令后返回0xFFFFFFFFFFFFFF、更改 RTD 上的温度不会发生任何变化。
我在4,99KΩ Ω Rref 范围内测量到0983V、而在 PT100上测量到0011V。
有什么想法我在这里做错了吗?
感谢您让我走上正确的道路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我们使用 ADS1220的加热相关项目。 配置如下:
- 3线 RTD
- conf0: 00h
- conf1: 00h
- conf2: 23h
conf3:70h
ADC 仅 在读取数据命令后返回0xFFFFFFFFFFFFFF、更改 RTD 上的温度不会发生任何变化。
我在4,99KΩ Ω Rref 范围内测量到0983V、而在 PT100上测量到0011V。
有什么想法我在这里做错了吗?
感谢您让我走上正确的道路。
尊敬的 Denge:
Unknown 说:I 测量值为0983V (相对于4,99KΩ R ref)、而在 PT100上测量值为0011V。
这些测量值确实与您的 IDAC 设置相对应、并确认您能够配置器件。
Unknown 说:- conf2:23h
这样会将器件配置为使用内部2.048V 基准。 对于您的 RTD 应用、将"01"写入配置寄存器2中的 VREF 字段会选择外部 REFP0-REFN0基准、我假设您的 4,99KΩ Ω 基准电阻器已连接到该基准。

您能分享原理图吗?
在发出读取数据命令之前、如何监控转换数据何时准备就绪? 20SPS 配置的转换启动后、您是否在等待必要的时间?
过去、我们遇到了 RTD 测量和配置的器件导致第一次转换错误的问题。 这是因为当发出 START/SYNC 命令时、IDAC 将导通、这需要时间使 IDAC 电流路径才能使 ADC 输入和基准输入稳定。
您是否尝试过不止一次读取单个数据、看看 IDAC 电流稳定后、您是否在第一次转换后获得了有效的数据读数?
此致、
Angel
您好 Angel、
我将 conf2从23h 更改为63h 、同时选择外部 REFP0-REFN0基准。
我的 原理图是数据表第52页上原理图的1对1副本。
首先我发送命令08h (START/SYNC)、然后轮询 DRDY、直到其为低电平。 然后发送命令10h (RDATA)、后跟24个 SCLK 脉冲。
我做这个序列三次,一个又一个,但读数保持 FFFFFFFFFFh…
当我省略命令10h (如 数据表中的图63所示)时、结果变为7FFFFFFFFFh。
所以我肯定忽略了一些东西!
你好
您好 Angel、
陌生人的时间似乎越来越长:我将 从 命令08h (START/SYNC)开始在连续模式下连续进行3次测量、然后读取三次、但不会 在 DRDY 引脚变为低电平之前读取。 结果分别为 7B7Bh、 FF617Bh 和 FF617Bh 。 加热 PT100不会改变返回的数据、但我看到电压从0.11V 上升到0.14V、Rref 上的电压从0.9V 下降到0.5V
对我来说、很明显 我在做一些错误的事情、但是什么???
您好、
Hans
尊敬的 Denge:
我可以帮你的忙,也可以帮你。
那么现在您从器件中获得了0xFFFFFF 以外的值、对吗?
您是否可以尝试将 ADC 恢复为其默认寄存器值(只需对器件进行下电上电)、然后将已知信号施加到 AIN0-AIN1输入。 例如、AA 电池~1.5V。 然后获取数据并查看是否可以使用已知输入获得有效的测量值、否则不会执行任何其他操作(无外部 VREF、无 IDAC、无 RTD 等)
然后尝试将 CM 位更改为1 (连续转换模式)、并执行与上述相同的测量(一些已知良好电压、除 CM 位之外没有其他寄存器设置变化)
让我们看看 您是否可以使用基本功能、然后我们就可以开始进行 RTD 测量

-布莱恩
您好 Bryan、
它仍然在做奇怪的! 我已经删除了所有滤波器和 Rref。 我连接了电源 AIN0和 AIN1输入端。 所有寄存器均为默认设置。 我首先发送一条 START/SYNC 命令、然后发送 RDATA、 然后等待 DRDY 引脚变为低电平、然后从 ADS1220读取数据。 对于0801V 、连续3个读数为18CD18h、187318h 和181C18h。 重做1、24V 的读数会得到1FF21Fh、203200h 和202500h。
在连续模式下、我 发送一条 START/SYNC 命令 、 然后等待 DRDY 引脚变为低电平、然后从 ADS1220读取3个数据。 对于 AIN0和 AIN1输入端的0.800V 电压 、读数为240004h、 22D300h 和 24C704h。 对于1023 V 、结果为30AF79h、 31F6BBh 和30C6ECh 。
除了 单次触发和连续 模式之间存在巨大差异外、结果看起来是一致的。
现在如何使用 PT100?
您好、
Hans
您好 Hans:
移除 PT100电路并按照 Bryan 的建议直接施加一个要测量的信号、这些结果仍然看起来非常不一致、输出代码变化很大、并且代码与您针对 ADC 默认配置施加的电压不对应。 这可能表明您的设置中正在执行其他操作、从而导致从 ADC 读取数据时出现错误。 您能否分享设置原理图以验证所有连接是否正常? 施加到 ADC 模拟输入的信号是悬空还是以与 ADC 相同的 GND 为基准? 来自电源的信号是否有噪声? 您能否使用示波器进行验证?
此致、
Angel
您好 Angel、
我施加到 AN0和 AN1的电压悬空、没有以 GND 为基准。 它来自一个实验室供应并且稳定!
1V 电压的正确值是多少? 连续模式和单次模式下的结果不同、原因是什么?
我插入了我用于测试的原理图。 对于 PT100、我使用数据表第52页的原理图。
您好、
Hans
您好 Hans:
我无法访问原理图的链接。 您可以共享图片或屏幕截图吗?
对于默认 ADC 设置(增益为1、内部2.048V 基准等)、1V 的输入电压应对应于约为十进制4,096,000的输出代码(十六进制为0x3E8000)。
您能否使输入信号以与 ADC 相同的 GND 为基准、从而使其不悬空? 这可能是 ADC 输出代码不一致的原因。 负输入可以连接到 GND、并且在其中一个输入引脚中具有正1V。 禁用 PGA、以便进行单端测量、并将多路复用器配置为用于1V 信号和 GND (即 AIN0-GND)的输入引脚。 1V 输入的输出代码应接近我刚才提到的值。
对于相同的输入信号和 ADC 配置、从单次转换模式切换到连续转换模式时、结果不应明显不同。
首先要确保 ADC 正常运行并获取有效的转换数据、然后再继续进行 PT100电路实现。
此致、
Angel
您好 Hans:
这些输出代码不对应于负数、转换为电压的代码对应于大约0.966V、这与1V 输入信号更加匹配。 数据表的"8.5.2数据格式"部分说明了如何将 ADC 代码中的读数解释为电压。
测量浮动电压很可能是您进行测量的原因、但现在这些测量在建立共同接地后似乎更合理。
我们有以下详细介绍 RTD 电路的应用手册:RTD 测量基本指南(修订版 A)
以下是3线 RTD 应用的电路实现示例:

如果您对实施有任何疑问、请告诉我。
此致、
Angel
嗨、Denge
已编程以下配置:conf0: 30h 、conf1 :d0h、conf2:63h、conf3:30h 。
您在使用2000SPS 的数据速率时、正在启用50Hz 抑制。 这只能在数据速率设置为20SPS 时使用、因此我建议禁用此功能:

0165C8h、 016473h 和 0167B3h
这些读数对应于0.0107V、01069V 和0.01079V、这与 RTD 的 DMM 测量值011不会太远。
您的电路现在似乎确实可以正常工作。
我建议将 IDAC 电流从100uA 增加到100uA、这会增加基准和 RTD 的电压值。 您可以尝试使用250uA IDAC 配置。 这样、ADC 输出读数应该更加一致。 如果您不需要以2000SPS 的最高数据速率运行、也可以减小数据速率设置、这应该会进一步降低 ADC 噪声。
此致、
Angel