This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82IAAV

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1484488/dac38j82-dac38j82iaav

器件型号:DAC38J82
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

工具/软件:

配置 SPI 失败

您能帮我找出原因吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否遵循数据表中的 SPI 时序图? 我在该器件的任何其他设计中都没有看到此问题、因此很可能是您的 SPI 控制器未配置或未正确运行。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们         之前在多个电路板中使用了该元件(DAC38J82)。  此外、 我们             在 某些 电路板中使用了类似的元件(DAC38J84)、它是4通道硬件/软件兼容版本。      上述 批次的问题  非常 奇怪、  我们       以前没有遇到过相同的问题。   在此 组件中 、 SPI 配置  失败; 我们  配置了 一个 GPIO 引脚 并 将 其分配到   LED 上。  对于 这个 批次、 有时 它  无法 正常工作。  我们   从 另一个 批次中准备好了  它并 有效了。    本 节的原理图 将   作为  附件提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这听起来很可能是组件质量问题、尤其是在控制电路已在之前的设计版本中得到验证的情况下。 请检查组装质量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如何找出具体原因? 是 DAC38J82本身吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否验证了电路板上的 SPI 时序、进入 DAC 器件的"良好"和"不良"器件上是相同的?

    您是否检查了 DAC 在所有提供的电源以及良好和不良设备之间的其他必要信号是否足够且正确?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 有 4个  采用 相同 PCB 设计的板。  所有  其他 电路板 都是 相同 的、并 具有 良好的 运行 性能。  只是     这 批  元件出了问题。  我们    用 另一 批替换了该组件 、并且  运行 良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否直接从 TI 购买了这批器件? 如果不是谁?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Mouser 、附件是相关的测试视频,请看一下,谢谢
    e2e.ti.com/.../video_2800_14_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否通过将其中一个"坏"批处理设备重新加工到返工板上进行了测试? 我怀疑当将器件更换为不同的器件时、问题不是由返工本身来解决。 如果您已完成此操作、但它仅适用于以前的一批设备、请 通过此处提交请求单: https://www.ti.com/info/customer-support.html 、这将为您提供进一步的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用多大的 HS? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不明白你的问题。

    什么是"HS"?

    谢谢、

    Rob