This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:频带边界点的 IMD3 <60dbc 问题

Guru**** 2917700 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499415/dac3484-imd3-60dbc-issue-at-the-band-boundary-point

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件:LMK04826

工具/软件:

亲爱的

客户在射频站工程中使用 DAC3484、发现在某些频率 范围内测量的 IMD3可能小于60dbc、性能不合格、如数据表所示。 客户使用 LMK04826&TRF3705IRGET 作为 时钟发生器和调制器。 它们的配置 为:fDAC=BitLocker 1228.8MHz、8倍插值、Fdata=153.6MSPS、20mA、184.32MHz。 下图显示了带边界点处的互调测试值(如果信号由 DAC 直接输出)

数据表 列出了 IMD3应处于58和65dbc 之间的正常范围。  如上图所示、客户 PCBA 的测试结果表明、在频带边界点、IMD3为58到61dBc、尽管在频带184.32MHz 的中心、IMD3约为63到65dbc、 客户的  标准是 IMD3为 >60dbc、因此一些 PCBA 无法通过测试。

 客户之前使用了 DAC3484、工作正常、  问题发生在需要新项目来支持扩展频率范围时、 相应的 DAC 输出频率也 相应地进行了扩展。

客户测试了 PCBA、其 信号源直接将信号提供给 DAC3484、DAC 直接输出信号差分线路以连接平衡-非平衡变压器、以进行直接测量。

您是否可以帮助查看该问题? 如有任何进一步的信息,您可能需要的数据,请告知我们。

此外、客户还想知道 DAC3484是否具有支持直接发送双音信号的调试功能的寄存器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    客户可以降低每个音调的输入功率级别、以查看性能是否可以更好。 例如、数据表图显示 IMD3性能可以在每个音调-12dBFS 时得到进一步改善

    下面的数据表性能图显示、在184MHz 条件下、DAC3484的 IMD3优于-70dBc。 因此、我怀疑客户导致 DAC3484过驱。 小于60dBc 的 IMD3性能处于低性能方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    规格中的测量值是是否打开 DAC3484的内部6dB 增益? 我们现在将打开内部6dB 增益。

    寄存器0x02、位[5]、设置后、混频器输出添加6dB 增益。