This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:ads131m04

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500315/amc131m03-ads131m04

器件型号:AMC131M03
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

工具/软件:

嗨、在 AMC131M03空命令上输出数据的 CRC 计算中、3个 ADC 输出数据或响应数据+ ADC 数据的 CRC 计算也必须进行 CRC 计算。

对于输入和输出数据、CRC 都是使用 CRC 类型寄存器位计算的?

如果 MCU 将数据发送到 amc131m03、则发送 CRC 多项式我们必须仅使用提供 CRC 类型。

ADS131M04也同样如此。

此致、

Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath、

    该器件始终发送带有 DOUT 的 CRC、其中使用响应和3个 ADC 数据输入。

    您可以使用 MODE 寄存器中的 REG_CRC_EN 位、为 MCU 发送 CRC 配置器件。  如果禁用了 CRC、则需要在 DIN 上发送一个零字、而不是 CRC。

    要使用的 CRC 类型可以通过 MODE 寄存器中的 CRC_TYPE 位进行配置。

    谢谢。