This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:无法更改 TP6处的输出

Guru**** 2608265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1497488/bp-dac11001evm-unable-to-change-output-at-tp6

器件型号:BP-DAC11001EVM

工具/软件:

您好、

我正在使用此电路板、但遇到了在 TP6上只显示-5V 的问题。

我已根据入门指南配置了所有跳线。

可以了

VCC = 9V

VSS =-9V

VDD、VIO REF_PWR = 5V (这些使用公共电源电压)

GND、REF_GND = 0V (共用)

我似乎无法通过寄存器映射或 DAC 快速入门更改 TP6处的输出。

您能帮助我理解这一点吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    Sanjay 将很快审查并回复您并提供一些建议。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:



    请确认以下内容、我可以帮助进行调试-  

    1.是显示的 GUI 状态  硬件已连接  ?
    2.如果是、请将 LDAC 模式更改为 同步  和上电/断电至 向上
    3.跳线配置是否与下图所示相同-  
       
    4.如果 DAC 输出仍然没有变化、 请检查下载的 SW 文件并读取以下位置的 readme.txt:...\bp-DAC11001EVM-1.0.0_installer_win\install_image_bp-DAC11001EVM-0P\bp-DAC11001EVM\app\patch\、然后按照说明进行操作。  

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay!
    现在我能够设置输出。
    我需要更新补丁文件。

    此致、

    Joe