This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:新的 GUI 应用程序问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1499052/afe7900evm-new-gui-application-issues

器件型号:AFE7900EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

问题1:  

对于新的 Latte 2.8版本、在 GUI 模式下设置 AFE 系统参数配置后、如何迁移到脚本模式?

如果我在 GUI 模式下加载 AFE 系统参数的 Excel 配置文件、它是否会同时在脚本模式下显示?

问题2:

我的客户希望将 Latte (V2.8)与 AFE7900EVM/AFE7950EVM 配合使用作为中继器。

我找到一个将 AFE79xx 描述为单芯片宽带中继器解决方案的文档、我注意到旧版本的 Latte 中有一个 JESD 环回功能的开关按钮。

但是、在新版本的 Latte GUI 中、此按钮不再可用、我不确定如何现在启用此功能。

https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa525

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.从2.8版开始,我们建议所有新用户只能开始使用 GUI 模式。 脚本模式适用于已使用脚本的用户以及 GUI 模式不支持的特殊情况。 对于 GUI 不支持的模式、TI 可以提供脚本。 如果在 GUI 中加载了 Excel 配置、则它不会在脚本模式下显示。  

     GUI 不支持的 JESD 环回模式情况(即使在以前的 GUI 版本中也是如此)。 即使该按钮显示在 GUI 中、也无法按预期工作)。  应用部分2.1.4.1.1至2.1.4.1.5中显示的 JESD 环回模式  可以通过附加的脚本进行配置。  

    e2e.ti.com/.../JesdLoopbackModeScripts.zip

    此致、

    Vijay