This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:TDM 模式配置

Guru**** 2533970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1501743/ads127l18evm-pdk-tdm-mode-configuration

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS127L18

工具/软件:

这与问题 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1478299/ads127l18evm-pdk-an-issue-in-ads127l18-configuration-via-spi/5676049#5676049中的相同评估相关

单通道在所有测试的采样率32Ksps - 512Ksps 下运行良好、但我们尚未找到一种方法将 ADS127L18配置为在64Ksps 的时间多路复用模式下使用两个通道、即仅使用 D0数据通道。  

预期是从通道0和1获取样本、以便当通道0中没有信号时、每隔一个采样值接近零、并且状态字节承载通道编号0、1、1、……  

配置时、您能在其中找到错误吗?

-----

   RetVal |= ratSpiWriteAds127Reg (GEN_CFG1、0);      //默认值

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (GEN_CFG2、0b00000110);// fclk 32.768Hz、而不是内部25.6MHz

  RetVal |= ratSpiWriteAds127Reg (GEN_CFG3、0b10000000);// SAI 中的完整输出压摆率、注释掉默认值较慢的压摆率

         // DP_CFG1德州仪器(TI)建议0b01110000、位5-4的差异意味着8个数据通道

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (DP_CFG1、 0b0100000);//启用数据端口状态字节、一个数据通道

  // DP_CFG2模式取决于模式

  // CLK_CFG 取决于 MODE

  // GPIO 寄存器处于默认值(低禁用输出)

  // CHn_CFG1默认值(正常极性、正常范围、缓冲器已禁用)

  // CH0_CFG2和 CHN1_CFG2为模式(取决于模式)

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH2_CFG2、0b00100000);//断电

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH3_CFG2、0b00100000);//断电

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH4_CFG2、0b00100000);//断电

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH5_CFG2、0b00100000);//断电

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH6_CFG2、0b00100000);//断电

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH7_CFG2、0b00100000);//断电

  // CHn 偏移和默认值为0偏移1.0增益的增益

  开关(sampleRate){

  用例512:// 512Ksps、一个通道

    RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (DP_CFG2、 0b00000000);// DCLK 为32.768

    retval |= ratSpiWriteAds127Reg (CLK_CFG、 0b00001000);//外部时钟、1分频

    RetVal |= ratSpiWriteAds127Reg (CH0_CFG2、0b00000000);// OSR32

    RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH1_CFG2、0b00100000);//断电、仅使用 CHN0

    休息;

  案例64:// 64Kbps、两个通道

  RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (DP_CFG2、 0b00000000);// DCLK 为32.768

    retval |= ratSpiWriteAds127Reg (CLK_CFG、 0b00001011);//外部时钟、4分频

    RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH0_CFG2、0b00000001);// OSR64

    RetVal || ratSpiWriteAds127Reg (CH1_CFG2、0b00000001);// OSR64

    休息;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markku:

    您的配置看起来正确。  如果您可以获得 FSYNC、DCLK 和 DOUT0的逻辑或示波器捕获、这将有助于调试数据。

    在您的配置中、对于每个 FSYNC 上升沿、您应该立即获得 CH0数据、然后获得 CH1数据。  换句话说、前4个字节将为 CH0、接下来的4个字节将为 CH1。  您也会通过 CH7获得 CH2、但由于这些通道断电、您只会为每个通道获得0x00000000h。

    每个通道都看起来像以下数据包帧、其中包括状态字节(无 CRC)、总共32b。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用示波器也可以看到其他通道的正确数据字。 尽管要接收的位数已设置为64、但问题必须在接收器侧。