This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:REF 电压的容差或最大值/最小值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502297/amc7891-tolerance-or-max-min-for-ref-voltage

部件号:AMC7891

工具/软件:

AMC7891数据表表明 VREF 通常为2.5V、但没有指定最小值、最大值或容差。

您能否就量化 VREF 的 变化方式提供一些指导?  我们试图基于它进行一些电路设计计算、但我们需要知道我们需要适应多大的可变性。

提前感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    温度范围内的基准电压图给出了基准电压变化的一般概念。 +/-5mV 是参考变异的安全选择、但实际变异可能要小得多。

    谢谢、
    Erin