This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:有关导联脱落检测的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503512/ads1298-questions-about-lead-off-detection

器件型号:ADS1298

工具/软件:

您好:

我们使用的是 ADS1298、在实施导联脱落检测方面存在一些问题。

我们设置了直流导联脱落检测、阈值为95%和5%、12nA、以及上拉/下拉模式。

我们发现 EEG 信号在此配置中不再可用、这非常遗憾、因为导联脱落非常好用。 这是预料之中的吗? 我们的输入调节只是一个 RC LPF。 还有什么我们可以尝试的吗?

以下是 EEG 的原理图:

以下是设置所有 ADS 寄存器的代码:

ADS_WREG (CONFIG1、0x46);//无菊花链、低功耗模式、无时钟输出、 250个样本/秒
  ADS_WREG (CONFIG2、0x00);//不使用测试信号、全部关闭
  ADS_WREG (CONFIG3、0xCC);//内部基准、无 RLD
  ADS_WREG (LOFF、0x17);
  对于(int i = 0;i < number_of_ADS_channels;i++)
  {
    AD_WREG (CH1SET + I、0x10);//GAIN 为8、所有通道均正常运行
  }
  ADS_WREG (BIAS_SENSP、0xFF);//偏置校正开启
  ADS_WREG (BIAS_SENSN、0xFF);//偏置校正开启
  ADS_WREG (LOFF_SENSP、0xFF);//全部打开
  ADS_WREG (LOFF_SENSN、0xFF);//全部打开
  // ADS_WREG (LOFF_FLIP、0xFF);//全部翻转
  ADS_WREG (GPIO、0xF0);//LED 亮起
  ADS_WREG (MISC1,0x00);//未使用与 misc1相关的任何函数
  //skip resp、默认值正常
  ADS_WREG (CONFIG4、0x00);//无呼吸检测、单次触发模式、启用 LoFF 补偿
  //跳过 WCT1和 WCT2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Foo Bar、

    感谢您发送编修。 我有几个建议,你可以尝试:

    1. 禁用所有 LOFF_SENSN 和 BIAS_SENSN 位。 如果 INxN 引脚在外部短接至 AVSS、则不需要这些。
    2. 通过将 RLDOUT 连接到 RLDINV、在本地闭合 RLD 放大器的反馈环路。 有关元件建议、请参阅 ADS1298数据表和用户指南。 为了建立一致的共模电压、RLD 必须正常工作。 这确保输入电压 将保持在内部 PGA 的范围内、并避免饱和。
    3. 串联输入电阻器可降至10k。 sinc3数字滤波器根据数据速率提供低频截止。
    4. 基于电阻器的 LoFF (位4 = 1b)不使用 ILEAD_OFF 设置-该设置仅适用于可编程电流源。 基于 R 的 LoFF 2x9.9MΩ 的电流约等于(AVDD-AVSS)/(k Ω)。

    此致、

    Ryan