This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:有关 ADC EVM 设置的咨询。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504873/adc12dj5200rfevm-inquiries-regarding-adc-evm-setting

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题: TSW14J59EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队

ADC12DJ5200RFEVM 板无法正常工作。 我想请求一些帮助。

  • ADC EVM 板:ADC12DJ5200RFEVM

  • 主 FPGA 板:TSW14J59EVM

  1. 使用 ADC EVM GUI 完成校准(遵循手动分步操作)。

  2. 使用 TSW14J59EVM GUI 成功下载了固件。

  3. 步骤2之后、连接到 ADC EVM 板的 PC 的驱动程序意外卸载。

  4. 点击 ADC EVM GUI 中的"Update Temperature"按钮时、会显示错误代码、如附件的图中所示。

  5. 点击"Stop"按钮时、ADC EVM GUI 会意外关闭。

    谢谢。 KB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    请重新安装 ADC EVM GUI。

    执行此操作之前、请将 PC 设置更改为英语。 看看它是否起作用。

    此致、

    Rob