This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:EVM 应用使用

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1, AFE882H1, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503135/afe882h1evm-evm-application-usage

器件型号:AFE882H1EVM
主题中讨论的其他器件:AFE881H1AFE882H1XTR305

工具/软件:

要获取 DAC 输出电压和 HART 输出、我们需要输入什么字段?

我们是否需要写入寄存器页面或进入附加页面是可以的?

EVM 文档不清楚应用程序的使用情况、您能否提供更多见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doudu


    在 GUI 中、EVM 似乎尚未连接、在窗口的右上角会检查"Demo Mode"。 首先取消选中 Demo Mode、以确保 EVM 已连接。 要输入 DAC 输出值、只需输入一个十六进制值(DAC Data)。 这可以在您在左上角显示的页面上完成、就在"DAC"这个词的下方。 输入后、该值应该会更新 DAC 输出的值。

    我会注意到、我们刚刚注意到需要为该 EVM GUI (AFE881H1和 AFE882H1)安装的驱动器存在问题。 转到此 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1495440/afe882h1evm-afe882h1evm-supporting

    希望这能为您效劳。 如果您有问题、请告诉我。

    该 EVM 结合了 AFE882H1和 XTR305、以便您可以根据 XTR 设置将 AFE 的0-2.5V 输出转换为电流或电压输出。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    为了参考、我在没有连接 EVM 的情况下截屏了。 这就是为什么它处于演示模式。

    我安装了驱动器 、现在得到了 Vout (即0-2.5V)、但没有得到 XTR_OUT (即电压输出)、HART 输出、即使我在应用中启用了。(我设置跳线位置以从 Applicaion 中选择 XTR_OUT)。

    此致

    Vamshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doudu,

    您能拍下 EVM 的照片以显示跳线连接吗? 可能有助于调试输出。  是否连接了+15V 和-15V 电源?

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doudu,

    下面是如何设置 EVM:

    我认为跳线设置已设置为默认值、如用户指南中所述。 对于 GUI、我也不需要进行太多更改:

    I 启用了 XTR 输出、默认输出模式设置为±11V。 我使用零标度、中标度和满标度的设置检查了输出。

    零0x0000 - AFE 输出:0V、XTR 输出:-11.1V

    中间0x8000 -  AFE 输出:1.25V、XTR 输出:-0.7mV

    完整0xFFFF - AFE 输出2.5V、XTR 输出:+11.1V

    Joseph Wu