This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03-Q1:ads131m04

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503969/amc131m03-q1-ads131m04

器件型号:AMC131M03
主题中讨论的其他器件:AMC131M03

工具/软件:

大家好、我的怀疑是、在 AMC131M03中、它将在从 MCU 读取期间发送5个字的数据。 因为 im 使用24位数据长度。 3个 ADC 数据将为24位。 我想确认,当数据长度寄存器配置为24位时,第1和第5个字、响应和 CRC 也将以24位的形式出现。 或者是16位数据。

请澄清这一疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinath、

    如果器件配置为24位模式、则所有字都将采用24位格式。  对于3个 ADC 值、它将是完整的24位 ADC 数据值。  对于其他字(响应和 CRC)、 16位数据将用零填充至24位长度(在末尾填充)。

    谢谢。