This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445:CLKP 和 CLKN 的 LVDS 电压规格

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505422/ads6445-lvds-voltage-specs-of-clkp-and-clkn

部件号:ADS6445

工具/软件:

嗨、我当时正在浏览数据表。 我想了解 CLKP 和 CLKM LVDS 电压规格。 在数据表中、我们仅提供差分电压信息、没有关于 CLKP 和 CLKM 可以接受何种共模电压的数据。 这些引脚是否接受任何共模电压、或者我们是否必须对它们进行交流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    共模通过 VCM 引脚设置、并且应针对 CLK 进行交流耦合。



    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Geoff。

    数据表指出、当我们为 ADC 使用内部基准时、VCM 引脚上将有1.5V 电压、可用于在 ADC 之前偏置放大器级。  我有一个2Vpp 差分信号。  ADC 的基准电压将是多少? 1V 或1.5V?