This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:I2C PU 电阻值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1504902/tsc2007-i2c-pu-resister-value

部件号:TSC2007

工具/软件:

大家好、支持团队。

我在下面收到了客户的询问。

[Q]  

数据表显示了下面所示的代表性电路、

但 SCL 和 SDA 上拉电阻器是1.2 kΩ、对于 I2C 上拉电阻器而言是一个低电阻值。

上拉电阻器是否必须是1.2 kΩ?

是否可以使用其他值(例如4.7 kΩ)?

此致、

HIG