This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:ADS9813 ADC 可以通过 SPI 高速向 MCU 传输数据?

Guru**** 2503805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505729/ads9813-ads9813-adc-can-transfer-data-over-the-spi-at-high-speed-to-mcu

器件型号:ADS9813

工具/软件:

ADS9813 ADC 可以通过 SPI 高速向 MCU 传输数据?

  

我们仅使用1MSPS 的采样率。 那么是否可以通过 SPI 传输数据?

如果无法实现、那么我们能否将 DCKOUT、FCLKOUT、DO、D1、D2和 D3与微处理器或微控制器配合使用/对接?

请指导我完成此操作。 提前感谢。

我期待收到您的答复。

此致、

Neel Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neel、

    感谢您的发布。 您计划在哪种类型的应用中使用 ADS9813?

    用于数据传输的源同步接口与 SPI 不兼容。 您只能使用 SPI 来配置器件寄存器。 我们仅测试了具有 FPGA 的数据接口。 ADC 可与  具有 PRU 接口的 MPU/MCU (例如 TI Sitara MPU/MCU 器件)搭配使用。 但是、我们尚未针对 ADS9813对此进行测试。 我 在这里链接了与现有 ADS85x8器件使用的 PRU 解决方案。 Sitara 团队可能会提供有关此解决方案的更多详细信息。 如果您愿意、我可以将它们循环入。

    此致、

    Samiha