This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:IT'不清楚 INP/INN 的输入侧需要哪些无源器件

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503493/ads1291-it-s-unclear-exactly-what-passives-are-required-on-the-input-side-into-inp-inn

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件:ADS1292R

工具/软件:

我在布局示例和开发套件上看到、输入线路上有许多无源器件

 在我看来、它只需要一个4.7NF、它建议使用一些患者保护电阻器、这是正确的吗?

在典型应用中、有一个示例没有无源器件(如果不使用呼吸功能)。 此示例是否仅与呼吸相关?

现在、当我查看一下开发套件时、情况有所好转。

在这些选项中、假设我只想使用2个电极、一个导联 EEG。  在我的设计中、我使用 IN1P 和 IN1N、包括4.7nf 电容器。    

在开发套件上、我一直在使用 ERA 和 ELA、但这似乎与我打算做的不匹配。
它看起来我应该使用 ell 和时代,但在开发软件上我的选择是●ECG 导联 I
●心电图导联 II
●ECG 导联 III
●ECG 导联 aVR
●ECG 导联 aVL
●ECG 导联 aVF

我在通读文档时有点困惑、它们是如何映射到 IN1P 和 IN1N 的。

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您发送编修。

    ADS1292R 主要用于 ECG 应用、既可用于2个 ECG 通道、也可用于1个 ECG 通道和1个呼吸通道。 当然、任何生物电势信号都可以通过同一 IC 进行测量(前提是 SNR 足够)、但建议的信号链元件及其从电极输入到 INxP/N 引脚的映射方式是在考虑 ECG 和呼吸测量的情况下完成的。  

    EVM 上的通道1电路设计为呼吸接收器通道。 由于您只需要评估一个 EEG 通道、因此我建议仅使用通道2。 该通道是直流耦合的、仅在路径中使用一阶抗混叠滤波器。 默认情况下、IN2P 映射到 P5.3 ("ell")、IN2N 映射到 P5.1 ("era")。 在 GUI 中、使用示波器、Histogram 和 FFT 选项卡来分析数据。

    PGAxP 和 PGAxN 之间的4.7nF 电容是内部增益级输出端的额外抗混叠。 ADS1292R 数据表对此进行了详细说明。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 表上登记、 我仅使用 ADS1291、而不使用 R、我搜索了评估板、当时唯一可用的是该单元、听起来该单元可以执行所有配置。

    您会建议实时连续页面不是我应该使用的页面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    您是对的、我们仅提供完整版本(ADS1292R)的评估模块。 您可以假设 EVM 上通道2的"ECG"性能相当于 ADS1291器件上的通道1。

    正确-"ECG \ RESP Display"(ECG \ RESP 显示)选项卡假定您已按照用户指南中的说明配置 ECG 电极。 然后、它计算 ECG 导联并相应地绘制这些导联。 评估单个 EEG 通道的最简单方法是根据需要连接电极、并在其他3个分析选项卡上查看通道2结果。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息! 非常乐于助人。

    也许我有一些误解、但 ECG 实时显示和 EEG 分析之间有什么区别? 不应该是一样的吗? 还是使用陷波/带通滤波器对典型心脏信号进行了滤波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Live ECG\ Resp Display" (实时 ECG \呼吸显示)选项卡持续采集数据并跟踪 R-R 间隔以计算心电图导联的心率。 当显示呼吸数据时、它将计算呼吸频率。 它还可以限制信号带宽并实现陷波滤波器。

    GUI 中的实时流数据处理方式与使用 Analysis 选项卡一次性采集 n 个样本不同。 在 Analysis (分析)选项卡下、采集的数据集可在每个分析工具下使用。 您也可以以伏特或代码的形式导出数据。

    我建议使用示波器、直方图和 FFT 选项卡、这样可以避免在将 ECG 命名约定映射到您希望在评估时测量的信号时产生混淆。 例如、"CH1"比读取"Lead DB9"更直观、并弄清楚哪个 ADC 通道以及它们所指的 P5 II 连接器上的哪些引脚。

    此致、

    Ryan