This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:在修改后的 ADS1x9xECG-FE 板上进行输入阻抗测试期间 ADS1291在-300mV 直流失调电压下的饱和问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1291, ADS1292R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505561/ads1291-ads1291-saturation-issue-with--300mv-dc-offset-during-input-impedance-test-on-modified-ads1x9xecg-fe-board

器件型号:ADS1291
Thread 中讨论的其他器件: ADS1292RADS1298、ADS1293

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在评估 ADS1291 使用了 ADS1x9xECG-FE 开发板 、它最初随附 ADS1292R 。 对于我的用例、我将 ADS1292R 替换为 ADS1291、并进行了相应的硬件修改以便与配合使用 仅限通道1 。 我随附了更新后的原理图以供参考。

电路板由供电 单极3.0V AVDD 、我正在使用 内部基准 。 当我使用执行输入阻抗测试时、就会出现问题 Whaleteq 的 SECG 仿真器 、适用于:

  • LA :1 mV、1 Hz 正弦波叠加在 A 上 -300mV 直流失调电压

  • RA :0 mV

在此配置中、 ADS1291饱和 而不是正弦波、我看到了 A 所需的时间 。 有趣的是:

  • 如果捕获正确、则会捕获正弦波 直流失调电压为0mV 或+300mV

  • 为了进一步研究、我设置了 PGA 增益为1 并缓慢改变直流失调电压。

    • 所需的工作电压 -20mV 直流失调电压

    • 如果超过-20mV (即使在-24mV 下)、输出将饱和、并且 I 获得方波脉冲。

进一步意见:

  • 略小于1 PDB_REFBUF = 0 (关闭内部基准缓冲器)、饱和问题消失、但随后我会观察到其附近存在恒定的偏移 2000mV 、可能是由于缺少稳定的 VREF。

  • 禁用基准缓冲器后、施加±300mV 直流失调电压可以正常工作。

为了找出问题所在、我在以下位置测试了相同的 SECG 设置:

  • 使用的定制电路板 ADS1298 (也具有3.0V AVDD、内部基准)

  • ADS1293的电路板

这两个设置 完美工作 没有饱和或削波。

我可以提供 寄存器配置 我使用下面的 ADS1291供您参考。

寄存器配置:

  writeRegister (0x10x03);
  writeRegister (0x20xA0);
  writeRegister (0x30x10);
  writeRegister (0x40x10);
  writeRegister (0x50x90);
  writeRegister (0x60x23);
  writeRegister (0x70x00);
  writeRegister (0x80x00);
  writeRegister (0xA0x03);

您能帮助我理解为什么会出现 ADS1291的行为有所不同 还是在这些条件下与 ADS1298和 ADS1293相比?

提前感谢您的支持!

此致、
Sajin M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajin、

    感谢您发送编修。

    对于这些测试、建立的输入共模电压是多少? 假设您使用的是单极3V 模拟电源、输入共模应接近1/2 Vs 或1.5V。 我相信您应该使用 RLD 放大器为患者模拟器驱动1/2 Vs 共模。 如果没有这一点、您将无法准确测量-300mV 失调电压的信号、因为该电压低于 AVSS 电源(请参阅 ADS1291/2数据表中的输入共模范围)。

    使用1/2 Vs 共模将 RA 和 LA 的输出转换为相同的直流电平。 正确完成后、您可以启用向 LA 输出添加±300mV 失调电压的±3mV 正弦波输入、这将为测试提供必要的差分失调电压。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 是的、我正在使用 RLD、相对于接地、它约为1V。 提到 RA 和 LA 的共模电压意味着 RA 接地端或 RA-RLD 之间的电压? 您能否验证我的寄存器配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajin:

    共模以 GND 为基准。 当 RLD 正确调节时、每个电极都应具有1/2 Vs 共模。

    寄存器设置看起来正常。 您可以将06h 设置为0x00、以从 RLD 共模感应中移除通道1输入(除非需要使用与最终产品相同的配置进行测试)。

    此致、

    Ryan