This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1500086/ads1291-ads1291

器件型号:ADS1291
Thread 中讨论的其他器件:ADS1298

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 ADS191器件。 在查看 ADS1298的参考设计时、我注意到它包含两级 RC 滤波器、其截止频率为153.225kHz 和338.627kHz。 我的问题是:由于 ECG 信号的频率在0.05 Hz 到150 Hz 之间、为什么这些截止频率设置得如此高? 在开发套件中实施此功能是否有具体原因?



我还有一个关于 RLD 同相放大器的问题。 在开发套件中、增益设置为单位增益。 我们能否增加该放大器的增益来进一步降低共模噪声? 我知道放大器稳定性的重要性、但考虑到稳定性、我们是否仍可以提高增益来帮助更大限度地降低共模噪声?



谢谢。此致
Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    ADS1298EVM 中的 LPF 滤波器设置为抗混叠滤波器、不需要在相关带宽内。  此外、使用较大值的元件可能会向系统引入更多的共模噪声、因为这些元件的容差变化会影响线路上的总噪声。

    RLD 同相放大器旨在驱动一个与 在其他电极上检测到的共模噪声相等且与之相反的波形、以将其抵消。 增加 RLD 放大器的增益不会降低共模噪声、因为它将不再 等于 其他输入上的共模信号。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    作为对我上一个答案的微小更正、RLD 放大器增益不是单位增益、您可以通过手动更改 R8来更改 RLD 放大器电路的增益。 您可以在这里看到增益的计算方式: 如何计算 RLD 或偏置放大器的直流增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    感谢您的迅速回复。 抗混叠滤波器不需要在相关带宽内。 假设目标信号为500Hz 或1000Hz、这意味着我的采样频率将为2kHz。 如果我将滤波器截止频率设置得高得多(例如156kHz)、高频信号不会与我的信号混叠吗? 在这种情况下、我需要防止混叠、对吧?

    当您说抗混叠滤波器不需要在目标带宽内时、这是否意味着 AFE 芯片本身会处理混叠问题? 您能澄清一下吗?

    我知道降低截止频率可能需要更大的元件值、这可能会引入热噪声。

    谢谢。此致
    Karthik P R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    外部抗混叠滤波器 旨在衰减调制器频率(而不是采样频率)的混叠、因为采样频率下的信号噪声已经由通带中的数字 sinc 滤波器进行滤波。 您可以在下面的图56中看到通带在调制器频率的每一倍处如何混叠。

    抗混叠滤波器截止频率应远高于信号带宽、以确保滤波器不会对 目标带宽内的任何信号进行衰减(因为即使采样频率小于抗混叠截止频率、如果该频率太接近、 仍会发生一些信号衰减)。 ADS1298的调制器频率  在高功耗模式下通常为512kHz (fclk/4)、在低功耗模式下通常为256kHz (fclk/8)、因此这些频率需要通过抗混叠滤波器进行衰减。

    此致、

    Payton