This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445:设置为内部基准模式时 ADC 的基准电压

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505947/ads6445-reference-voltage-of-adc-when-set-to-internal-reference-mode

部件号:ADS6445

工具/软件:

您好、

数据表指出、当我们将 ADC 设置为内部基准模式时、VCM 引脚输出1.5V。 我想知道 ADC 的实际基准电压是多少。   ADC 的满标量程范围是多少(-1.5V 至+1.5V)或(-1V 至+1V)。

我的 ADC 的差分输入为2Vpp、共模为1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 ADC 的基准电压为1.0V。

    模拟输入共模或 VCM 为1.5V。 因此、模拟输入满量程为2Vpp 差分。 这意味着差分两侧的摆幅为0.5V、约为1.5V。

    因此、每个桥臂将以差分方式在+1V 至+2V 之间摆动。

    这张幻灯片可能有所帮助、请参阅下面的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分