This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:数据表中所示外部电路的 BOM。

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA521, OPA541, DAC81404, DAC81404EVM, OPA561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506294/dac81404-bom-for-the-external-circuit-shown-in-the-datasheet

器件型号:DAC81404
主题中讨论的其他器件:OPA561、OPA521、OPA541

工具/软件:

大家好!

我正在使用 DAC81404设计可编程电源。 数据表(DACx1404具有内部基准的四路16位和12位高电压输出 DAC 数据表(修订版 A))建议使用以下电路来计算输出电流的200mA。

二极管、电阻器和晶体管 T1和 T2是否有一组建议的值/规格? 如果可能、我能否获得晶体管的建议器件型号。

此外、在第一页中提到、使用外部电路可以实现高达1A 的高电流驱动。  您能为 我提供任何在 DAC 输出端设计电流放大器的推荐资源吗?  

谢谢、此致
Sudhir D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:  

    Sanjay 将很快审查并提供回复。  

    此致、

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    DAC81404EVM 中有参考设计、请查看用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slau912a/slau912a.pdf?中的第10页:ts = 1745556202993和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我建议大家看一看、看看这是否有帮助。  

    在1A 电流放大器设计中、您可以使用 具有高电流输出的放大器、即 OPA541、OPA521或 OPA561。 请查看此链接- https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#451typ=1.2%3B10&23typ=2%3B600&

    如有任何进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Sanjay

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您分享 EVM 原理图。 我使用可用的晶体管模型在 LTspice 上对电流放大器电路进行了仿真。
    这是我获得的原理图和波形

    输出端的电压以 mV 为单位、获得的电流约为所需值。 但我在输出端获得的电压以 mV 为单位。 这是因为我使用的是导致此问题的低电阻负载吗?  

    此外、当我运行-ve 电压仿真时

    获得的输出单位为安培。

    但在 EVM 中、提到的输出用于-100mA 至100mA

    仿真中是否遗漏了内容、或者是否需要遵循不同的电流放大方法?

    对于1A 输出放大、我是否需要将运算放大器用作电压跟随器电路?

    谢谢、此致
    Sudhir D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    有几个问题。  

    您在开环情况下以非常低的负载 电阻运行仿真。 如果您查看应用图、则电流放大器级处于闭环内。  

    这里是你应该尝试的。  
    1. 设置负载电阻= Vset /0.1A
    2.尝试模拟如下图所示的闭环仿真。

    请发送仿真 原理图 文件、  如果需要、我可以为您提供帮助。

    谢谢、
    Sanjay