This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298多器件 CMRR

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507360/ads1298-ads1298-multiple-devices-cmrr

器件型号:ADS1298

工具/软件:

您好:

根据数据表、典型 CMRR 为-115dB。 数据表还提到 可以将多个 ADS1298器件连接在一起。 我的问题是、如果其中2个器件连接在一起、您是否会希望 CMRR 减少? 还是保持不变?

您是否知道对于两个 连接在一起的 ADS1298器件、CMRR 是什么?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。

    ADS1298 CMRR 是通过在没有 RLD 的情况下测试单个通道的性能来指定的。 因此、典型规格完全不取决于用于导出 RLD 共模电压的器件数量。  系统中只需要一个 RLD 放大器、但我们还能在共模推导过程中使用其他 ADS1298器件的电极。 您不必使用此功能。 通常只需要主电极(RA、LA 和 LL)。

    此致、

    Ryan