This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282:有关用于 Sin/Cos 信号再生的 DAC3282和类似双通道 DAC 的查询

Guru**** 2780505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282, DAC3174, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1505518/dac3282-inquiry-regarding-dac3282-and-similar-dual-channel-dacs-for-sin-cos-signal-regeneration

器件型号:DAC3282
主题中讨论的其他器件: DAC3174DAC5672A

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想确认一下我对作为双通道 DAC 的 DAC3282的理解是否正确、如下所示:

1. 串联输入: Data1和 Data2  

2. 并行输出:  Analog1和 Analog2

我们计划处理5–6组输入数据、因此我们目前正在寻找满足此要求的合适双通道 DAC。

除了 DAC3282之外、我们还将 DAC3174和 DAC5672A 确定为具有类似功能(性能更低、总线接口不同)的潜在选项。 您能否说明这些器件是否也符合我们的双通道要求?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

下面是我们的实际系统架构、供您参考:

e2e.ti.com/.../Block-Diagram.pdf*Attached 文件中。 如果由于分辨率而不清楚上图

DAC 用于从源输入重新生成原始正弦/余弦模拟信号。
源正弦/余弦信号的规格如下:

  • 振幅:1 Vpp

  • 偏移:2.5V

  • 频率:1–5 MHz

我们想确认 DAC3282 (或 DAC3174和 DAC5672A)是否适用于此应用。

感谢您的支持!

此致、

Jonas Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您的理解是正确的。 请遵循以下输入格式。 I SIGNAL =通道1、Q SIGNAL =通道2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KH:

    DAC3174和 DAC5672A 也可以在此应用中使用吗? (双通道)
    从数据表中可以看出、这是可能的、但我希望您确认一下。

    此致、

    Jonas Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

     DAC5672A 是一款不支持 DDR 数据的 CMOS 器件、与 DAC3282一样。 但是、该选项支持在 A CMOS 总线上放置 DACA 和 DACB 数据。 数据的框架方式是相当不同的,但主体仍然是相同的。 此外、DAC5672A 不支持像 DAC3282那样的插值、这意味着输入速率和 DAC 速率始终相同。  

    DAC3174是一款 LVDS 器件、与 DAC3282一样支持 DDR 数据、但与 DAC5672A 一样、它也不支持插值。  

    是的、这两款器件确实能够将通道 A 和通道 B 数据放在同一条总线上、但需要注意一些事项。  

    DAC3282支持插值、与 DAC 更新速率相比、这样可降低输入速率。 这两个其他器件没有。  

    2. CMOS 器件不支持 DDR、但 DAC5672A 能够以其他方式在单个总线上交错通道数据。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您提供的详细说明、它确实有助于阐明这些 DAC 之间的差异、并支持我目前的理解。

    确认 DAC5672A 和 DAC3174可以在单路总线上支持双通道数据、这一点特别有用、但与 DAC3282相比、它具有重要的限制。

    感谢您的支持!

    此致、

    Jonas Chen