This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:ADS127L21电压参考建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS127L21, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507526/ads127l21-ads127l21-ads127l18-voltage-reference-recommendations

器件型号:ADS127L21
主题中讨论的其他器件:ADS127L18THS4551

工具/软件:

您好、

我的客户希望使用此设备特别确定 THD 和 DR 的优先级。  

他们注意到、根据 ADS127L1X 数据表第11页、 使用2.5V 时的性能等于或优于使用4.096V 时的性能。 但在第45页上、与使用2.5V 基准电压运行时相比、动态范围性能提高了4.096V (+4dB)或5V (+6dB)基准电压。 您能否从数据表中阐明这一句话? 5V 基准电压会提供最大的 DR 吗?   

此外、第二个问题:对于 ADS127L18、 IOVDD 为1.8V。 那么、来自处理器/FPGA 的所有数字控制信号的直流电平必须小于1.8V 是否正确?

希望确认、因为 使用 ADS127L18、 ADS127L21的 IOVDD 可以为3.3V。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail、

    请在注释部分提供客户名称和详细信息。

    在 THD 性能方面、我们找到了 Vref = 2.5V 且外部放大器由5V 单电源供电时的最佳性能。  此外、使用 Vref = 4.096V 时还可以获得类似的 THD 性能、并提高 SNR/DR 、但通常需要宽电源电压范围放大器(例如+7、-2V)来保持等效的 THD。  对于简单的单5V 电源信号链、EVM 使用 THS4551、后者可以保持具有2.5V 基准电压的最佳 THD 和非常好的 THD、但在使用 Vref = 4.096V 时会略有下降。

    是的、理想动态范围使用 Vref = 5V、但您将无法将内部缓冲器用于基准或模拟输入。  此外、外部输入放大器将需要使用双极电源来在高 THD 电平下支持0V 至5V 的完整信号摆幅。  为了获得包括 SNR、DR 和 THD 在内的出色性能组合、我建议使用 Vref = 4.096V。  较低的电压允许使用内部缓冲器、从而优化 THD 性能。

    是、ADS127L18数字接口仅支持1.8V CMOS 逻辑电平。  IOVDD 的建议范围为1.65V 至1.95V、但典型值为1.8V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用