This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:自主模式代码示例

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1496775/ads7142-sample-code-of-autonomous-mode

部件号:ADS7142

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户考虑使用 ADS7142、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

是否有任何在自主模式下运行 ADS7142的示例代码?

如果有、请提供。

我当前尝试使用 ADS7142通过 Rapi5采集 I2C 数据、但无法获得所需的采样率。

Rapi5示例代码"ads7142_simple_read.py"在手动模式下获取数据、该模式一次获取4个字节、因此假设无法实现速度。

我想确认这一点、因为自主模式允许比手动模式更连续的数据采集。

ーーー μ s

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    遗憾的是、我们目前没有 ADS7142示例代码、但我们希望很快提供该代码。 是否有您专门希望瞄准的 MCU 或处理器?

    由于德州仪器(TI)并未开发上述代码、因此遗憾的是、我无法提供足够的见解来提供支持。

    具有 ADS7142的自主模式主要用于通过设置警报来工作。 该器件将持续监测输入、以检查其是否超过阈值下限或上限。 因此、数据速度要求实际上比反复从手动模式读取要慢。 首先、您是否知道示例代码能够运行的最大 SCL 频率是多少?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。

    我将确认示例代码可以运行时的最大频率。

    并与客户分享自主模式比手动模式慢。

    获得更多信息后、我将与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    客户了解采样率低是由于1MHz 时钟所致。

    在本例中、采样率最大约为50kSPS。

    实际采样率预计会更低、具体取决于软件。

    它需要使用更高的 CLK。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    感谢您分享此信息。 我还将注意到、自主模式下的转换通过一个可配置的内部振荡器来控制。 器件配置完成后、可以自主转换、无需活动接口、直到事件发生。 因此、SCL 频率不一定决定采样率。 如果有任何其他信息对我有帮助、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。

    我分享了您提到的内部 CLK 的信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi