This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:DAC 输出中存在高级别非所需杂散(与 NCO 频率相关的图像)

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93, LMX2582, DAC38RF89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506048/dac38rf93-high-level-non-desired-spurious-image-related-to-nco-frequency-in-the-dac-output

部件号:DAC38RF93
主题中讨论的其他器件: LMX2582DAC38RF89

工具/软件:

您好、

我正在使用 DAC38RF93、该 DAC 的输出存在高杂散问题。

我在基带中发送通过 JESD 接口采样到158.4 MHz 的所需信号、然后使用 DAC 插值(x16)将采样频率增加到2534、4 MHz。

实际上、外部振荡器(2534.4MHz)用作 DAC38RF93的采样频率。  该外部振荡器使用 LMX2582生成。

在这些条件下、例如、所需的输出信号是422 MHz、为此使用配置的 DAC NCO 至422.5MHz 生成 FPGA 中的基带、以在 DAC 输出中实现所需信号(422 MHz)。 但问题是、除了422MHz 信号外、另一个信号也恰好出现在与 NCO 相关的图像频率中、位于 DAC 输出中。 在这种情况下、另一个信号以423 MHz 频率出现、具有重要的电平。

这种影响(与 NCO 相关的图像频率杂散较高)有时会发生、并非总是如此。

这可能是造成这种影响的原因吗?

提前感谢。

此致、

Pedro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果在2534.4MHz 处使用 NCO、则需要确保正确初始化 NCO。  

    例如、可以将 SYNCSEL_MIXERAB/CD 和 SYNCSEL_NCOAB/CD 设置为 SPI 同步。 然后、您可以将 SIF_SYNC 位设置为逻辑0和逻辑1以触发初始化。 之后您应该会看到稳定的音调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    首先、非常感谢您的反馈。

    我们已经在 使用"SIF SYNC"配置混频器和 NCO。

    然后、我们在 SPI_SYNC 位中执行触发器执行切换(写入寄存器)。

    配置如下所示:

    -采样= 2534.4 MHz NCO= 422.5MHz 期望频率= 422MHz

    -杂散频率_1 = 423MHz (与 NCO 相关的图像)

      但其他超然的也出现了,虽然水平低于 NCO 的图像,例如:

    -杂散频率_2= 19.8MHz 及其倍数(39.6MHz、59.4MHz、79.2MHz、...)

      这些频率与 JESD 中所用数据的采样频率相关(158.4MHz -我们使用 DAC 中的 x16内插来实现   2534.4 MHz 的最终采样频率)

    所有这些伪波有时并不总是出现、如果您关闭电源并接通几次、有时频谱正常、但有时频谱在19.8、39.6MHz 等中出现伪波。 但没有 NCO 的图像、还有其他时间、所有内容都会出现。

    请您告诉我们这种行为的原因是什么?

    我们认为这可能与初始化有关、但我们不知道这是错误的。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Pedro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    我看到您可能使用了 TI JESD204 IP。 在 JESD204B 使用中、我们建议您尝试打开 JESD204B 发送器和 DAC38RF89上的扰频。 这种重复的小电平杂散可能是编码级占空比杂散导致的。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    非常感谢您的回答。

    我们已经在使用扰频、但我们不明白当您评论"编码级占空比杂散"时、

    什么是"编码级占空比杂散"? 它取决于哪些因素? 什么会导致这些杂散?

    我们不理解、因为这些杂散有时会出现在 DAC 输出中、有时这些杂散不会出现、具体取决于上电/断电迭代

    初始化序列似乎会产生影响、但该序列始终相同、但与杂散相关的结果不同。

    NCO 的图像杂散的影响是否也取决于这些"编码级占空比杂散"、还是这是另一种不同的影响?

    提前感谢。

    此致、

    Pedro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我指的是8b/10b 编码。 当您以直接8b/10b 编码发送正弦波时、您可以创建这些占空比杂散。 扰频可解决此类问题。

    请帮助检查 LMX2582的稳定性。 如果时钟源由于 PLL 锁定范围而出现一些中断、则这种中断可能会导致 NCO 瞬时计算错误、并导致这些瞬时杂散。 您应该能够通过 DAC 警报寄存器检测这些错位情况。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    非常感谢您的反馈。

    我们使用10b 编码、并且还使用扰频。

    • 所需信号= 422MHz
    • NCO = 422.5MHz
    • 采样频率(外部、从 LMX2582):2.5344GHz
    • DAC 中的 x16插值
    • JESD 向158.4MHz 发送采样的数据
    • JESD 数据速率= 158.4K 样本 x16位/样本 x (10/8、由于编码)= 3.168GHz

    当 DAC 初始化、开始工作且 JESD 接收数据时、可能会发生与 DAC 输出中的杂散相关的不同情况、即每次初始化 DAC (或上电)时、与杂散相关的 DAC 行为都会发生变化

    1. 有时、一切正常、DAC 输出中不会出现杂散、并且 这种情况会一直保持、直到 DAC 再次初始化。

        

        2.其他情况下、下一个杂散发生在 DAC 输出中:

             a) 杂散至+/-19.8MHz、+/-39.6、…。 所需信号的偏移。这些是158.4MHz 的约数。

              这种情况会一直保持、直到 DAC 再次初始化。

         

         3、其他情况下、下一个杂散出现在 DAC 输出中:  

            a)杂散至+/-19.8MHz、+/-39.6MHz、…。 与所需信号的偏移。(158.4MHz 的约数)

            b)需要一个与 NCO 相关的图像频率杂散。

                   所需频率= 422 MHz  /   NCO=Spur  / 422.5MHz   FREQUENCY = 423 MHz。

              这种情况会一直保持、直到 DAC 再次初始化。

     

    当杂散出现在 DAC 初始化之后时、这些杂散保持不变并一直保持不变、直到再次初始化 DAC。

    现在、我们首先检查 DAC 中的警报并且没有发生警报、我们将在初始化后的其他时间检查 DAC 警报寄存器、以验证这些寄存器是否在任何时候激活。

     提前感谢您的支持。

    此致、

    Pedro