This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4460:带 STM32的 AFE4460 - CAN&'t 向定制 PCB 上使用示例代码的 LED 供电

Guru**** 2769335 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1506809/afe4460-afe4460-with-stm32---can-t-power-led-using-example-code-on-custom-pcb

部件号:AFE4460

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用定制 PCB 上的 AFE4460、并将其与 STM32微控制器连接。 我已验证 SPI 读取/写入函数是否正常工作—我可以读回寄存器值。 我还多次检查了硬件连接、它们看起来都很好。

但是、当我尝试使用提供的示例代码(特别是使用 TXP 引脚将 LED 上电)时、没有任何反应、LED 保持熄灭。


此致、

Jiajin Hou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiajin:

    您是否遵循了初始化序列?

    如果您已经按照该顺序操作、或者它无法解决您的错误:

    • 确认电源线都 具有预期的电压电平
    • 验证器件是否 成功生成中断、以确保器件功能

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Payton、

    现在它已经开始工作了。

    我正在尝试找出是否可以同时将一个 TXP 和八个 TXN 连接到两个 LED 驱动器、如图所示。 因为我在 AFE_SET_PHASEType 函数中发现只能连接一个 TXP 和两个 TXN。

    此致、

    Jiajin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiajin、

    由于 AFE4460数据表受保密协议限制、因此任何更深入的问题都需要通过电子邮件处理。 我会联系您、并给出我的回复。

    此致、

    Payton