This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:自动对 SDO 数据进行排序时钟数

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1508655/ads7067-auto-sequence-sdo-data-number-of-clocks

器件型号:ADS7067

工具/软件:

在 SBASA78B 中–2021年3月–修订了 AD7067的2024年9月数据表/文档第6.4.4节 "自动序列模式"包含图"图6-15。 在自动序列模式下开始转换和读取数据"。 在该图中、它显示 DAT AINx 在12个时钟内到达 SDO。 这是个拼写错误吗? 这是一个16位 ADC、文档中任何其他位置都没有提及12个时钟大小值。我怀疑这是一个错误、 正如在其他运行模式(例如动态模式和手动模式)下一样、实际收到24个时钟。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:  

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!  

    在手动模式下、ADS7067的延迟为 N+1、这意味着当转换开始时、响应数据将在 N+2帧中输出(如图6-13所示)。

    在自动序列模式下、一旦完全处于自动序列模式、它就能够将该频率削减至 N+1。 要完全进入自动序列模式、在 SEQ_START 设置为1b 后、仍然存在初始 N+2延迟、但  通过所选通道排序时、后续帧将为 N+1。

    如果 SEQ_START=1b 的周期为 N、则应忽略周期 N+1中的数据(该帧需要至少12个时钟)、序列中通道的第一个有效数据将在 N+2中、之后的第二个周期(N+3)等 周期 N 应始终有24个时钟、N+1至少是12个时钟、之后的周期应对应于配置的输出数据帧大小。

    此致、  

    Yolanda