This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509422/ads7038-q1-ads7038

器件型号:ADS7038-Q1
主题:ADS7038中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、希望进一步说明 ADS7038失调电压规格。

1:未经校准、没有失调电压性能规格。 是否可以指示值(值和漂移)? 或者它根本不推荐  

2 -失调电压温漂单位为 ppm/°C 是 AVDD 的 ppm 吗? LSB? 这两者似乎都很奇怪:以前的情况下的漂移将取决于基准电压、后来的情况似乎很小(小于 nV)

3-校准后、您能否确认只要设备通电、1 ppm/°C 就适用? 第7.3.4节(-Q1为8.3.4)说:"可以校准由温度或 AVDD 变化导致的 ADC 失调电压误差变化..." 似乎意味着温度跟踪需要定期校准过程。

谢谢、

此致

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    1.不建议在没有失调电压校准的情况下运行该器件。 未对未运行失调电压校准的器件性能进行表征。 您是否对实施校准例行程序有任何疑虑?

    2.是的、ppm/°C 规格以 AVDD 为基准。 LSB 大小和 AVDD 与器件分辨率的4096倍相关。 有关偏移误差与温度和 AVDD 间的关系、请参阅下面的典型特性图。

    3.我不确定我是否完全理解这个问题,所以让我把它作为一个例子。 我还会说、由于失调电压误差漂移仅为典型值、因此这不是保证的数据表规格。 假设器件从-40°C 环境温度开始、并针对此处的失调电压进行了校准。 如果随后它被带到125°C、则偏移误差可能会增加/减小 AVDD 的165ppm。 然后、您需要再次校准失调电压以补偿温度漂移。 一般来说、是的、如果预计环境温度会动态变化、则应该进行校准以补偿温度漂移。  

    如果您有任何其他问题、请随时澄清以上内容并告知我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joël、

    感谢您的回答。 校准设备没有问题、只需决定是否将其作为常规任务。

    关于第三点:对我来说、数据表中的句子"可以校准由温度或 AVDD 变化导致的 ADC 失调电压误差变化..."   这可能意味着校准后的1ppm/°C 漂移可能不适用于整个温度变化范围。 在您的示例中、我在-40°C 处校准一次、然后温度漂移到125°C、我预计1ppm/°C 仍然成立。 "那有什么用?

    相关点为:在整个温度范围内、校准后的偏移量是在+/-2LSB 最小/最大值处指定的。 因此、我也可以在整个温度范围内使用该规格。 换言之、校准后、我是否可以预期整个温度范围内的失调电压为+/- 2LSB (无论校准点如何)、或者我是否应该将1ppm/°C *温度变化与2LSB 相加。 在后一种情况下、我可能需要进行定期校准。

    此致、Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    正确的是、1ppm/°C 的漂移不会在典型器件的整个温度范围内均匀应用。 在给定的温度范围内、漂移可能更差或更好、但从一个温度到下一摄氏度不会超过1ppm。 典型器件应具有比额定1ppm/°C 更好的漂移性能、因此如果您愿意、这是"最小/最大"典型规格。 例如、从0°C 到1°C、器件可能会漂移0.8ppm、但从1°C 到2°C、该器件可能漂移0.3ppm、但在整个温度范围内、预计典型器件上的漂移值绝不会超过1ppm。  

    考虑到"最坏情况"、1ppm/°C 漂移以及器件校准频率、可在整个温度范围内为您提供足够的裕度。

    在最大/最小校准规格上、这考虑了整个温度范围内每个点的校准。 因此、为了阐明这并不意味着校准在-40°C 处完成、在125°C 处看到的最大失调电压误差为2LSB。 如您所述、应考虑后一种情况、并根据漂移规格实施更常规的校准。 感谢您的澄清!  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joël 感谢您的详细信息。

    此致  

    Pascal