This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:通过德州仪器提供的 JESD IP 将 ADC09QJ1300链接起来/进行 PRBS 测试

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509432/ti-jesd204-ip-getting-to-link-up-prbs-testing-with-adc09qj1300-via-the-ti-provided-jesd-ip

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300

工具/软件:

大家好:

我正在设计第一款基于 JESD204的设计、该设计在定制 FMC 电路板上采用德州仪器 ADC (ADC09QJ1300)、我尝试使用 TI-JESD204-IP 来建立连接、并使用其中一个 PRBS 序列进行验证。

我已经介绍了电源电压、时钟、频率发生器(采样时钟以及通过支持 JESD 的 Si5386抖动衰减器生成的 ADC 和 FPGA 的系统参考)、我能够通过 SPI 与 ADC 进行通信(ID 寄存器返回预期值等)、因此硬件方面一切都看起来不错、但在软件方面、我的经验很吸引我。

在尝试使用 TI-JESD204-IP 时、我遇到了一些问题、我希望这里的人员能够引导我完成以下操作:

1)这里2023年发布的旧帖子(如本帖子(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299136/ti-jesd204-ip-how-to-use-ti-204c-ip-on-vivado-block-design)表明、TI-JESD204-IP 在2024年获得了 Vivado 块设计支持、但 IP (日期为2021)中未包含文档 pdf 中关于将其用作 ADI IP 块等。  IP 实际上是否支持这种方法?

2) TI-JESD204-IP 的网站显示:"TI 将协助用户配置初始链路、该链路经过定制、可在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对 IP 进行测试并做好部署准备后、TI 将通过安全的下载链接提供该 IP。" 虽然使用说明的第3步中包含的文档文件说明"我们将为您提供一款针对您的应用需求定制的参考设计、适用于 Xilinx 开发套件或原型 FPGA 模块。" 然而、就遵循他们的指示与 TI 进行沟通后、2周内未收到任何反馈。

我尝试在多个地方提供这种优惠 、因为所提供的四个示例 似乎针对特定的环回板、而不是特定的 DAC 或 ADC、但该文档仅介绍了如何将示例减少为仅 TX 或 RX 的详细信息。  

这里的任何人都可以分享其 PoC 的联系信息、如果被要求遵循 TI 指定的流程、该人已回复? 我在这里见过 Amet 先生、他似乎是2021年文档制作者、但论坛不允许直接发送消息。

3)我知道这是一个很长的画面、但如果任何人都有一个 Vivado 块设计工程、该工程使用他们能够共享的 TI-JESD204-IP 实现单个 ADC 接收器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aiden:

    具有自动块 设计支持的 TI IP 版本最终未发布、因为大多数客户都更喜欢自己这样做。 在顶层添加 Verilog 包装器使其符合模块设计要求(也可以通过 IP 打包程序进行打包)。  

    TI IP 不支持 IBERT 测试、因为 Xilinx 提供了可以处理该测试的参考设计。 如果您想实现 UltraScale+类器件的链接、我们建议使用 VCU118参考设计作为起点。 然后可以通过目标 LMFS 模式(以及收发器配置)的 IP 参数对此进行编辑。 最后一步是修改 refdesign_rx.sv 文件、以将通道数据映射到样本。  

    请告诉我、这是否能满足您的疑问。  

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    很高兴会见了知识产权的作者,并感谢花时间来答复。

    它确实回答了我关于第1点的关于不实现块设计支持的决定的问题。  

    此外、感谢您提及 IBERT 模块、因为它似乎是我 结合内置于  ADC09QJ1300中的模式发生器验证设计链路级别的理想工具。 我会继续这样做。

    关于使用 VCU118示例作为起点的建议、这似乎与 IP 页面和 IP 文档上的清晰语言背道而驰、TI 将产生一个能够与我的定制 FPGA 板建立链接的示例、您能否建议 TI 的某人联系以便建立链接? 我必须坚持要求 TI 贯彻落实其宣传的支持服务、否则会让 TI 对其产品的所有表述的可靠性产生怀疑。

    提前感谢您。

    编辑:我已经发送了一个朋友的请求,阿梅特。 我想谈谈一个可以对文档进行一些小幅更新的想法、这将增强 TI-JESD204-IP 并使 TI 遵守声明。