This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:是否需要差分输入缓冲器?

Guru**** 2370750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS127L11EVM-PDK, TLV9002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1510616/ads127l11-differential-input-buffer-required

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他部件:TLV9002

工具/软件:

尊敬的数据转换器专家

我想知道    ADS127L11是否需要全差分输入放大器。 标题"具有易于驱动的输入和宽带或低延迟滤波器的24位400kSPS Δ-Σ ADC"和方框图  

意味着在任何情况下都不需要模拟输入路径中的缓冲器。  

但在数据表和评估模块"ADS127L11EVM-PDK"上 有  差分缓冲器:

我的问题现在是:当我们直接驱动 ADC 输入而不使用(外部)缓冲器时、会产生什么影响/后果?  

感谢您的答复!

BR

返回

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto Hermann、

    ADS127L11不一定需要输入缓冲器。 这实际上取决于您尝试测量的信号。

    您能给我们详细介绍一下您尝试使用 ADS127L11测量哪些类型的信号(频率、振幅等)吗? 然后我们可以提出建议

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan
    感谢您的快速答复。 我们的计划是将此加速传感器 vs1000连接 到 ADC。 此传感器具有+/-2.7V 的差分比例式输出和 从直流到大约1kHz 的带宽。 我会使用外部3V3低噪声 LDO 作为 ADC 的基准、也将其用于传感器电源。 遗憾的是、我没有找到有关传感器输出缓冲器驱动强度的任何详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto Hermann、

    感谢您提供所需的信息。 我还应该询问您打算运行 ADC 的速度、即您的目标输出数据速率是多少?  如果需要、这也会影响驱动器的选择。

    我们的产品专家目前不在办公室、因此 请在本周晚些时候或下周初收到更详细的答复

    同时、ADS127L11输入级的 SPICE 模型允许您 使用所需的输入来仿真 L11 的行为:www.ti.com/.../ADS127L11 下图显示了我所指的以防万一

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reto Hermann:

    通过将 AINN 引脚连接到 AVSS 或地、可在单端配置下驱动 ADS127L11。  SNR 会降低6dB、THD 会差约20dB。  例如、使用宽带滤波器 OSR32时、SNR 约为102dB、THD 约为-100dB。

    如果在高速模式下运行、则驱动 ADC 输入的放大器的带宽应约为8MHz。  如果在低速模式下运行、则放大器的带宽可以降低到1MHz 左右。  放大器的输出阻抗也很重要、但如果将放大器集成到传感器中、几乎不会指定该阻抗、了解性能有多好的唯一方法是在实验室进行测量。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas
    感谢您的答复! 我不理解您回答的第一部分有关单端配置的内容。 我要使用的传感器具有全差分输出、那么为什么要使用单端配置?

    关于答案的第二部分:可能是一个(很愚蠢)的一般性问题:在没有额外缓冲器的情况下直接驱动 ADC 时、您预计哪个参数会变得更糟? 或者换言之:您会运行哪些实验室测试来确定是否需要缓冲区?  


    BR
    返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reto:

    我应该仔细阅读完整的 e2e 主题;没想到传感器具有差分输出这一事实。  是的、您需要使用差分连接;这将提高 SNR 和 THD。  由于传感器仅具有7kHz 的-3dB 带宽、我建议在低功耗模式下运行 ADS127L11。  这不仅能降低 ADC 的功耗、还能将输入驱动负载降低8倍。

    整体性能将取决于内部传感器放大器的带宽和输出阻抗、但传感器很可能会在启用内部缓冲器的情况下驱动 ADS127L11输入并提供非常好的结果。  最终、您需要在实验室验证性能、但几率很高、您不需要额外的放大器。

    最坏的情况下、如果您发现性能不够、您可以使用低成本双通道放大器来进一步缓冲 ADC 输入。  如有需要、TLV9002也应该合适。

    此致、
    Keith