This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:有关 VCM 的问题

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1511181/adc3663-question-about-vcm

器件型号:ADC3663

工具/软件:

您好团队:

即使 FDA 的 Vocm 为0.9V、ADC3663的模拟输入也可以在不使用 VCM 引脚的情况下接收信号。 这是正确的吗?

数据表 Vocm 的含义是什么? 它是否指示 VCM 引脚的输出电压?

如何端接未使用的 VCM 引脚?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    是的、Vocm 是 Vcm 引脚的输出电压。

    如果您不打算使用该引脚、则无需终止。 只需在 ADC 附近的此引脚上放置一个0.1uF 电容器接地。

    此致、

    Rob