This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:方波输入到转换器:输出数字化信号具有圆形边沿

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1510449/ads1298-squarewave-input-to-converter-output-digitized-signal-has-round-edges

器件型号:ADS1298

工具/软件:

你(们)好

在 ADS1298上、我配置了250Hz。 我将信号发生器配置为持续时间为20ms 的方波。

我将数据流式传输到 PC 并在那里绘制。 我的目标是在信号的高电压和低电压之间得到2-3个值。

为什么边缘不是超级锋利? 为什么高电压和低电压之间有2-3个中间值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    感谢您发送编修。

    有两点可能会限制转换波形的转换速率:

    1. R-C 时间常数可滤除模拟方波的高频内容、从而 对上升沿/下降沿进行舍入。  
    2. 输入信号欠采样 可能会导致输出波形中缺失细节。 能解释一下输入信号频率吗? 您提到了在250SPS 下采样。

    此致、

    Ryan